This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:计算不同频率的补偿网络值

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250598/lm3488-calculating-compensation-network-values-for-different-frequencies

器件型号:LM3488

大家好!

我 在设计中使用了 LM3488MM 升压稳压器。 我能够看到输出的干扰大约2ms 我已经设置了频率600Hz。 我需要更改寄存器的值以将频率设置为 FA/SYNC/SD

目前我正在使用26.4k 电阻器在我的设计,我需要改变工作 频率,以检查不同的频率是否存在干扰. 关于 RC 网络补偿网络的值的更改、能否指导我需要参考公式来更改 RC 网络补偿电路的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrinivas:

    Unknown 说:
    我能看到输出的毛刺脉冲大约2毫秒我已经将频率设置为600Hz

    我对您的描述感到困惑。 请附加一个波形。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng Ji:

    PFA、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrinivas:

    您还可以添加输入电压和输入电流吗?

    我想这是由于输入电流限制或 UVLO 所致。 您可以将 UVLO 电压设置得更高吗?

    此致、

    冯志