This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:NTC 下拉

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250872/ucc28711-ntc-pull-down

器件型号:UCC28711

嗨、团队、

是否需要担心直接将 UCC28711的 NTC 引脚接地?  在数据表中、90-125uA 的"上拉电流"是多少?

这是否可以准确表示关断电路或100千欧电阻是否多余?

  

谢谢。

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    感谢您对 UCC28711的查询。

    将 NTC 引脚接地将禁用 IC 的 PWM 操作。 从数据表中可以看出、有一个0.95V 的内部阈值、低于该阈值时、将开始关断。 上述的"上拉电流"是105uA (标称值)的内部偏置电流(电流源)、要求最小连接9.5k Ω 的电阻、在该电阻以下将采取保护措施。

    使用100k NTC 是没有问题的、如果您使用 在我们的 EVM 中使用的 NTCS0805E3、则在接近105C 的温度下将达到 NTC 阈值、其中电阻低于9.5k 并且 PWM 跳闸。 是否还在试图通过 MCU 使用 NTC 和光耦合器实现外部强制关断?

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否试图通过 MCU 使用光耦合器和 NTC 完成外部强制关闭?

    嘿 Harish、

    正确-他们基本上希望将该引脚用作 EN 引脚-应注意、它只是一个热敏电阻而不是 NTC。 "有人希望能够关断交流/直流转换器"这样做是否有任何问题?

    感谢您对电阻值的评论。

    谢谢。

    凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    是的、通过如图所示的光耦合器晶体管、无需任何串联电阻器、将 NTC 输入直接拉至 GND、因为 NTC 电流限制在105uA。 因此可用于将器件从 MCU 关断。

    谢谢!

    此致、

    哈里什