嗨、团队、
是否需要担心直接将 UCC28711的 NTC 引脚接地? 在数据表中、90-125uA 的"上拉电流"是多少?
这是否可以准确表示关断电路或100千欧电阻是否多余?
谢谢。
凸轮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Cameron、
感谢您对 UCC28711的查询。
将 NTC 引脚接地将禁用 IC 的 PWM 操作。 从数据表中可以看出、有一个0.95V 的内部阈值、低于该阈值时、将开始关断。 上述的"上拉电流"是105uA (标称值)的内部偏置电流(电流源)、要求最小连接9.5k Ω 的电阻、在该电阻以下将采取保护措施。
使用100k NTC 是没有问题的、如果您使用 在我们的 EVM 中使用的 NTCS0805E3、则在接近105C 的温度下将达到 NTC 阈值、其中电阻低于9.5k 并且 PWM 跳闸。 是否还在试图通过 MCU 使用 NTC 和光耦合器实现外部强制关断?
此致、
哈里什
您是否试图通过 MCU 使用光耦合器和 NTC 完成外部强制关闭?
嘿 Harish、
正确-他们基本上希望将该引脚用作 EN 引脚-应注意、它只是一个热敏电阻而不是 NTC。 "有人希望能够关断交流/直流转换器"这样做是否有任何问题?
感谢您对电阻值的评论。
谢谢。
凸轮