您好!
由于我们应用中 LM5006的 EMC 问题、我想为连接到 SW 引脚的肖特基二极管添加一个串联的 SMD 铁氧体磁珠。 这个铁氧体磁珠有助于将辐射噪声降低几 dB (足以以少许裕量通过测试)、但它会在 SW 引脚上引入下冲、我不知道这是否会给 LM5006带来问题。
测得的下冲为-6.5V、5ns 脉冲、后跟-2V、60ns 平坦区。 LM5006的数据表提到了 SW 引脚上的"-1V 稳态"绝对最小限值、但对于这种元件、通常应允许其具有较低的电压尖峰、如果足够短。
我的问题是:LM5006是否能够承受 SW 引脚上的这一负峰值?
谢谢
法比奥