This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5006:SW 引脚上的最大下冲

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250625/lm5006-maximum-undershoot-on-sw-pin

器件型号:LM5006

您好!

由于我们应用中 LM5006的 EMC 问题、我想为连接到 SW 引脚的肖特基二极管添加一个串联的 SMD 铁氧体磁珠。 这个铁氧体磁珠有助于将辐射噪声降低几 dB (足以以少许裕量通过测试)、但它会在 SW 引脚上引入下冲、我不知道这是否会给 LM5006带来问题。

测得的下冲为-6.5V、5ns 脉冲、后跟-2V、60ns 平坦区。 LM5006的数据表提到了 SW 引脚上的"-1V 稳态"绝对最小限值、但对于这种元件、通常应允许其具有较低的电压尖峰、如果足够短。

我的问题是:LM5006是否能够承受 SW 引脚上的这一负峰值?

 谢谢

   法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:  

    虽然添加铁氧体磁珠有助于滤除噪声、但您不应在此电路中引入噪声、因为它具有电感、并且会在电流发生微小变化时引入较大的电压尖峰(如您所见)。 请向我们发送您的原理图图片、以便我们为您提供一些建议。  

    此致!  
    丹尼尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Daniel。

    下面的这个电路。 我已经尝试将缓冲电路与二极管(D8)并联使用、虽然这有助于减少(已经很小)的振铃、但对辐射发射没有帮助。 我还尝试将10R 串联到 C30 (尝试减慢内部 MOS 转换)、没有成功。

       法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:  

    大多数辐射发射很可能在输入端产生、如果您引入滤波器、它可能会有所帮助。 滤波器设计指南可在下面列出的 pdf 中找到  

    https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf?ts = 1689959773171&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    尽管本文档适用于设计 EMI 滤波器、但相同的原理也适用于您的应用。  此外、如果在开关引脚附近添加滤波器、它可能会降低噪声。  

    请发布您的布局图片、以便我们为您提供进一步帮助。  

    此致!  
    丹尼尔