This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:如何退出关断模式

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250839/bq78350-r1a-how-to-exit-shutdown-mode

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ78350

您好!

对于采用 BQ78350和 BQ769x0系列的设计、我们正在寻找在关断发货后为器件加电的替代方法。

目前、我们根据 BQ769x0的引导开关替代文档开发了一种在施加电荷时引导的方法。 但是、我想看看是否有一种替代方法可以在与 BQ78350通信后唤醒、然后让 BQ78350使用 PWRM 引脚或 GPIO 引导 BQ769x0。 是否有任何有关如何从关断模式唤醒 BQ78350的更多信息?  

我找到的只是8.4中的 BQ78350技术参考手册状态关断的退出状态是 BQ769x0的 TS1高于 Vboot 时。 它还在8.4.2中说明了它将唤醒、然后 PACK 引脚> Vstartup、但 BQ78350或 BQ769x0信息中的任何位置都未定义 PACK 引脚和 Vstartup、因此 我认为这是一个拼写错误、应指示 TS1 > Vboot、如 已定义退出 SHUTDOWN 模式的其他2个位置(8.4.1和8.4.3)。  

是否无法独立于 AFE 唤醒 BQ78350?

谢谢。

时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    EVM 上的 J7是 PACK+引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    VStartup 很可能是指充电启动电压