请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1A 主题中讨论的其他器件:BQ78350
您好!
对于采用 BQ78350和 BQ769x0系列的设计、我们正在寻找在关断发货后为器件加电的替代方法。
目前、我们根据 BQ769x0的引导开关替代文档开发了一种在施加电荷时引导的方法。 但是、我想看看是否有一种替代方法可以在与 BQ78350通信后唤醒、然后让 BQ78350使用 PWRM 引脚或 GPIO 引导 BQ769x0。 是否有任何有关如何从关断模式唤醒 BQ78350的更多信息?
我找到的只是8.4中的 BQ78350技术参考手册状态关断的退出状态是 BQ769x0的 TS1高于 Vboot 时。 它还在8.4.2中说明了它将唤醒、然后 PACK 引脚> Vstartup、但 BQ78350或 BQ769x0信息中的任何位置都未定义 PACK 引脚和 Vstartup、因此 我认为这是一个拼写错误、应指示 TS1 > Vboot、如 已定义退出 SHUTDOWN 模式的其他2个位置(8.4.1和8.4.3)。
是否无法独立于 AFE 唤醒 BQ78350?
谢谢。
时间