This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:LDO 默认为 ON

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25155, BQ21062, BQ25120A, BQ21061, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250822/bq25155-ldo-defaults-to-on

器件型号:BQ25155
主题中讨论的其他器件: BQ21062BQ25120ABQ21061BQ25180

浏览 BQ25155的数据表、可以很明显地将 LDO 稳压器的输出电压设置为0.6至3.7伏之间的任何电压。 好极了、我想使用稳压器来输出1.2V。


不过、似乎存在一个妨碍成功实现的问题;默认设置如下:
* LDO_SWITCH_CONFG = LDO
* LDO 输出电压默认值为1.8V
* EN_LS_LDO =已启用


这带来了一个巨大的问题。 LDO 不能用于任何电压容差小于1.8V 的器件。 最好禁用 EN_LS_LDO 的默认状态或将默认电压设置为最小值0.6V。 实质上、当 BQ25155退出运输模式时、会损坏可耐受1.2V 电压的芯片。


是否可以将 LDOCTRL 寄存器(地址= 0x1D)的默认值更改为0x00或将至少第7位(EN_LS_LDO)更改为零? 或者、是否可以订购具有不同默认寄存器设置的 BQ25155?

您可以提供任何指导以帮助解决此问题。

谢谢!


詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    您可能对 BQ21062感兴趣、它与 BQ25155的器件系列相同、但它的默认值为 EN_LS_LDO = 0。 它采用相同的封装和类似的引脚排列。 这是一种非常相似的器件、但它不提供 ADC。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当默认充电电流为 67.5mA 时、 BQ21062 将远远超出我们所使用的小型可充电电池的可接受安全裕度。  是否可以设置不同的默认充电电流? 你还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经考虑过将 GPIO 输出路由到 VINLS 作为输入、但将 MCU 上的 GPIO 输出用作电源轨并不理想、这会限制 LDO 的总电流消耗、并且我们将 所有 GPIO 用于实际的 IO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我知道高默认值的安全问题、尤其是在与充电器的通信因任何原因而中断的情况下。

    遗憾的是、实际上无法更改充电器的默认寄存器值。 如果您有 GPIO 可用性但不想将其用作电源轨、一种潜在的解决方案可能是在 VINLS 输入端或 LDO 输出端放置 GPIO 驱动的 FET 或电源开关。

    BQ25120A 是一款类似的充电器、具有低默认充电电流和集成的电源轨。 这些电源轨包括一个默认关闭的100 mA LSLDO (具有 GPIO 可控的 LSCTRL 信号引脚)和一个集成降压转换器、它具有很多 BQ25s 特性、但它的封装确实更大。 该系列充电器确实需要存在降压元件才能运行、并且不能禁用这些元件。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您对此进行研究。 如何联系您的产品管理部门并为您将来的产品修订提供建议? 我们必须实施一些权变措施和折衷方案,使您的其中一款充电芯片(BQ25155、BQ21061、BQ21062或 BQ25180)能够满足我们看似香草般的应用需求。 最好能与该产品线的产品经理讨论我们的体验。 或许它可以帮助 TI 制造零件、以便在未来更好地满足客户的大量需求。

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    在这种情况下、我们可以通过电子邮件继续处理此主题。 如果您想继续讨论、我已经用我的电子邮件地址向您发送了一封私人消息。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳