Other Parts Discussed in Thread: BQ25155, BQ21062, BQ25120A, BQ21061, BQ25180
主题中讨论的其他器件: BQ21062、 BQ25120A、 BQ21061和 BQ25180
浏览 BQ25155的数据表、可以很明显地将 LDO 稳压器的输出电压设置为0.6至3.7伏之间的任何电压。 好极了、我想使用稳压器来输出1.2V。
不过、似乎存在一个妨碍成功实现的问题;默认设置如下:
* LDO_SWITCH_CONFG = LDO
* LDO 输出电压默认值为1.8V
* EN_LS_LDO =已启用
这带来了一个巨大的问题。 LDO 不能用于任何电压容差小于1.8V 的器件。 最好禁用 EN_LS_LDO 的默认状态或将默认电压设置为最小值0.6V。 实质上、当 BQ25155退出运输模式时、会损坏可耐受1.2V 电压的芯片。
是否可以将 LDOCTRL 寄存器(地址= 0x1D)的默认值更改为0x00或将至少第7位(EN_LS_LDO)更改为零? 或者、是否可以订购具有不同默认寄存器设置的 BQ25155?
您可以提供任何指导以帮助解决此问题。
谢谢!
詹姆斯