This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:具有重试功能的 GPI 故障响应

Guru**** 2536900 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247983/ucd90320-gpi-fault-response-with-retry-function

器件型号:UCD90320

专家、您好!

我的客户在其开关项目中使用 UCD90320、并想知道他们是否可以使用 GPI 设置中断来重新启动特定电源轨。 我发现 GPI 故障响应可能适用于本例。 但是、当我在电源轨配置中检查故障响应时、我无法点击重新启动选项。 我们是否知道是否有其他需要检查的设置? 或者我们无法在 UCD90320中实现这种功能? 谢谢!

示例:  

FPGA 向 GPIO1发送高电平--> UCD 需要重新启动 与 MAC 相关的电源轨(断电和上电序列)

FPGA 将低电平发送到 GPIO1 --> UCD 需要将 MAC 相关电源轨断电

此致、

安连