请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5164-Q1EVM 主题中讨论的其他器件:LM5164-Q1
大家好、我刚刚订购了两块5164EVM 板进行测试。 如《LM5164-Q1 EVM 用户指南》中的图3所示、 分别在 J1、J4和 J5位置有触点引脚。 但是、在我订购的 EVM 板中、它们只是一些金孔、没有可连接的"引脚"。 那么、这些金孔是否焊盘接合了?
当我尝试使用锡进行焊接时、我发现熔化锡很难接触这些金孔、这与传统的焊盘非常不同。 因此,如何测试这些引脚?

非常感谢您的答复。