This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1EVM:EVM 电路板上缺少一个东西

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249580/lm5164-q1evm-something-missing-from-evm-board

器件型号:LM5164-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:LM5164-Q1

大家好、我刚刚订购了两块5164EVM 板进行测试。 如《LM5164-Q1 EVM 用户指南》中的图3所示、 分别在 J1、J4和 J5位置有触点引脚。 但是、在我订购的 EVM 板中、它们只是一些金孔、没有可连接的"引脚"。  那么、这些金孔是否焊盘接合了?

当我尝试使用锡进行焊接时、我发现熔化锡很难接触这些金孔、这与传统的焊盘非常不同。  因此,如何测试这些引脚?

非常感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,文涛

    J1、J4、J5 在 PCB 上为 NC。 其他人订购的 EVM 也是如此。  

    您可以使用接地弹簧进行测试、如下图所示。 (将尖头放入孔中)。 当然、您也可以使用锡来焊接导线以测试节点。 我认为这样做的原因  是"熔锡很难接触这些金孔"、与该 节点连接的铜面积很大、因此热耗散非常快。 如果您使用加热器从底部加热 PCB、然后进行焊接、这将会有所帮助。

    或者、如果您无法这样做、则可以从其他位置连接到同一节点、例如、如果您要测试"SW"节点、则可以连接到 U1的8引脚或 R2/R4的端子。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。