Other Parts Discussed in Thread: LM3409
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3409HV 主题中讨论的其他器件:LM3409
根据 LM3409数据表,我们采用标准电路,我们的应用是输入电压为12V ,输出 LED 照明 电压为6V ,电流为1A , ROFF=8K, COFF=470pF, L=100uH, Rsns=0.2 , EN 引脚信号是 PWM ,这个 PWM 频率是1K , LED 可以调光,但当电流较小吹1mA 时, 这个 LED 照明将抖动,请给我们一些建议如何改善它.