This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:LM3409HV 驱动器振动问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250577/lm3409hv-lm3409hv-driver-shake-problem

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件:LM3409

根据 LM3409数据表,我们采用标准电路,我们的应用是输入电压为12V ,输出 LED 照明 电压为6V ,电流为1A , ROFF=8K, COFF=470pF, L=100uH, Rsns=0.2 ,  EN 引脚信号是 PWM ,这个 PWM 频率是1K , LED 可以调光,但当电流较小吹1mA 时, 这个 LED 照明将抖动,请给我们一些建议如何改善它.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James:  

    您的意思是" LED 照明会抖动"? 是否捕获了任何可以共享的波形、是否还有显示抖动的视频? 还请提供原理图。