主题中讨论的其他器件:LM5157
请帮助查看此原理图并为设置为升压控制器的 LM5157QRTERQ1 SMPS 提供反馈。
输入电压(PBUS)由3节电池提供、= 8.1V 至12.6V
输出电压= 24V

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Corey:
原理图似乎可以、但我建议在第一个原型中更改某些元件:
-如数据表中所述,添加一个串联到 VCC 电容器的电阻器。
-添加一个电阻分压器到 UVLO 输入,以有可能改变 UVLO 电压,如果需要(你可以只填充上部的0欧姆开始)。 如果从最低 UVLO 电压启动、则意味着启动时会产生高电流。
-在 MODE 引脚上添加一个高电压电阻器。 如果你不需要它,但如果你发现你需要它,最好有地方添加它。
此外、我建议使用快速入门计算器来检查外部值: https://www.ti.com/lit/zip/snvr511
此致、
布里吉特
您好 Corey:
请按照数据表中的本章所示连接 VCC: https://www.ti.com/document-viewer/LM5157-Q1/datasheet/GUID-19B30671-51E4-479C-B9BA-1B45F8867734#TITLE-SNVSBK7T4587544-10
此致、
布里吉特
尊敬的 Corey:
也没有升压二极管。
我对我的电感器运行计算器,电流纹波比将为~11%,这对我来说似乎很好。
输出功率是多少?
此致、
冯志