This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:LM5157QRTERQ1原理图审阅

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247448/lm5157-q1-lm5157qrterq1-schematic-review

器件型号:LM5157-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5157

请帮助查看此原理图并为设置为升压控制器的 LM5157QRTERQ1 SMPS 提供反馈。

输入电压(PBUS)由3节电池提供、= 8.1V 至12.6V

输出电压= 24V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Corey:

    原理图似乎可以、但我建议在第一个原型中更改某些元件:

    -如数据表中所述,添加一个串联到 VCC 电容器的电阻器。

    -添加一个电阻分压器到 UVLO 输入,以有可能改变 UVLO 电压,如果需要(你可以只填充上部的0欧姆开始)。 如果从最低 UVLO 电压启动、则意味着启动时会产生高电流。

    -在 MODE 引脚上添加一个高电压电阻器。 如果你不需要它,但如果你发现你需要它,最好有地方添加它。

    此外、我建议使用快速入门计算器来检查外部值: https://www.ti.com/lit/zip/snvr511

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:  

    以下是您要求的更新、请提供反馈。 我对电感器运行计算器、电流纹波比将为~11%、这对我来说很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Corey:

    请按照数据表中的本章所示连接 VCC: https://www.ti.com/document-viewer/LM5157-Q1/datasheet/GUID-19B30671-51E4-479C-B9BA-1B45F8867734#TITLE-SNVSBK7T4587544-10

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、这更好吗? 原理图是否获得批准? 我想使用板上的 OK2Fab。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corey:

    也没有升压二极管。

    我对我的电感器运行计算器,电流纹波比将为~11%,这对我来说似乎很好。

     输出功率是多少?

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否需要升压二极管? 输出功率为 3.5A 稳态、100mS 启动电流高达8A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corey:

    从应用电路可以看出、LM5157集成了一个低侧 MOSFET、但没有集成二极管。

    必须使用二极管。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解了二极管添加了:

    现在好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说可以。