This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:此器件的 ESD 和瞬态要求

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250434/lmr43610-q1-esd-and-transient-requirements-for-this-device

器件型号:LMR43610-Q1

大家好、我在数据表中看到绝对最大额定值为42V、但是 ESD 值更大。 我想将此电源电压从23-32V 直流 PSU 传输至我的 PCB、这些抑制值 和电路是否能满足我所拥有的稳压器电路的要求? 我是否需要添加任何其他保护来支持此器件?  


感谢您的帮助、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者或许可以在稳压器输入电容器之前添加齐纳二极管、将电压钳制到36V、因为第一个图像中的 TVS 会从任何尖峰中消除大部分刺脉冲。 这是否可以添加到稳压器电路中?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!  

    该器件应能够处理您提供的规格。 我们欢迎您 在稳压器输入电容器之前添加齐纳二极管 、因为这不会以任何方式损坏电路、并且有助于解决您建议的尖峰问题。  

    此致!  
    丹尼尔