请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR43610-Q1 大家好、我在数据表中看到绝对最大额定值为42V、但是 ESD 值更大。 我想将此电源电压从23-32V 直流 PSU 传输至我的 PCB、这些抑制值 和电路是否能满足我所拥有的稳压器电路的要求? 我是否需要添加任何其他保护来支持此器件?
感谢您的帮助、谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我在数据表中看到绝对最大额定值为42V、但是 ESD 值更大。 我想将此电源电压从23-32V 直流 PSU 传输至我的 PCB、这些抑制值 和电路是否能满足我所拥有的稳压器电路的要求? 我是否需要添加任何其他保护来支持此器件?
感谢您的帮助、谢谢!