您好!
我已经设计了使用 UCC35706的正激式转换器240W、模式1、PWM 频率130KHz、Dmax=0.65
输入:180V AC 至240V AC / 50Hz
输出电压: 24V 直流/10A
a)为了进行测试、我已连接12V 直流外部电源
B)最大输出电压 仅升高至6V、并且 OSC 引脚(RC)正在复位。
无法测量输出开关电压/PWM 频率。
此致
M. 斯里尼瓦桑
mBil:919880037604
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已经设计了使用 UCC35706的正激式转换器240W、模式1、PWM 频率130KHz、Dmax=0.65
输入:180V AC 至240V AC / 50Hz
输出电压: 24V 直流/10A
a)为了进行测试、我已连接12V 直流外部电源
B)最大输出电压 仅升高至6V、并且 OSC 引脚(RC)正在复位。
无法测量输出开关电压/PWM 频率。
此致
M. 斯里尼瓦桑
mBil:919880037604
您好!
设计输入:240W 正向转换器
在 ILIM 和 GND 上观察到零伏。
无法 在此论坛中附加原理图和波形,请发送您的电子邮件 ID。
此致
M. 斯里尼瓦桑