This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC35706:电源管理论坛

Guru**** 2553400 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC35706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236379/ucc35706-power-management-forum

器件型号:UCC35706

您好!

我已经设计了使用 UCC35706的正激式转换器240W、模式1、PWM 频率130KHz、Dmax=0.65

输入:180V AC 至240V AC / 50Hz

输出电压: 24V 直流/10A

a)为了进行测试、我已连接12V 直流外部电源

B)最大输出电压 仅升高至6V、并且 OSC 引脚(RC)正在复位。

无法测量输出开关电压/PWM 频率。

此致

M. 斯里尼瓦桑

mBil:919880037604

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    A)请提供您的原理图。

    b)输入电压和输出负载电流是多少? 请提供 OUT (引脚7)和 ILIM (引脚1)波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设计输入:240W 正向转换器

    • VIN 最小值= 220V DC (180V AC/50Hz)
    • 最大输入电压= 345V 直流(265V AC/50Hz)
    • VIN (SHUTDOWN)= 210V DC
    • Vo = 24V 直流
    • Io = 10A
    • F = 130KHz
    • MODE = 1
    • Dmax = 0.65

    在 ILIM 和 GND 上观察到零伏。

    无法 在此论坛中附加原理图和波形,请发送您的电子邮件 ID。

    此致

    M. 斯里尼瓦桑

    msvasan@iepl.in

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hong_huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vout = 6V 时、IC FB 引脚波形是什么? 请以1ms/div 和10us/div 提供水平刻度的波形。

    您还可以尝试将 VDD 增加到13V、以确保 IC 开启 UVLO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在这里总结一下这种支持的现状。 基本上、您的测试显示 ILIM 阈值(200mV)远远超出、这看起来是导致测试中出现非常窄脉冲的根本原因。 当没有功率级(无变压器)时、脉宽变为正常。 因此、您需要解析该 ILIM 阈值触发器、使峰值< 200mV。  

    需要优化布局以降低噪声。  

    如果您需要帮助以查看布局、请提供布局设计文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们正在通过电子邮件进行布局审阅、我将关闭此主题。 如果您有其他支持需求、可以创建一个新主题。