This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:在 Alder Lake-S 中使用 TPS25750

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250669/tps25750-using-tps25750-in-alder-lake-s

器件型号:TPS25750

您好!

 我的客户想要设计一个仅电源的应用(5V/12V 输出 PDO)、因此他们选择了 TPS25750。 TPS25750是否适用于 Alder Lake-S 平台? 他们会将其 I2C 连接到 PCH、我不确定其 I2C 地址和状态寄存器是否满足 PCH 的要求? 感谢您的答复。

此致、

G·滕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    Alder Lake-S 平台是一款英特尔参考设计、客户需要遵循包括 PD 选择在内的设计要求。 TPS25750不适合用于任何 Intel 平台。  

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林