请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 您好!
我的客户想要设计一个仅电源的应用(5V/12V 输出 PDO)、因此他们选择了 TPS25750。 TPS25750是否适用于 Alder Lake-S 平台? 他们会将其 I2C 连接到 PCH、我不确定其 I2C 地址和状态寄存器是否满足 PCH 的要求? 感谢您的答复。
此致、
G·滕
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.