大家好、
我参考了以下使用 SiC MOSFET @ 400kHz 频率的反激式转换器设计原理图。 此圆圈部分、即外部电流缓冲器电路专为 C2M1000170D 设计。

问题1: 如果我 在400kHz 频率下使用 C3M0120065D MOSFET、而不是 C2M1000170D、最大占空比为45%。 此圈出部分对于任何 MOSFET 是否相同? 如何为该低驱动电流控制器(UCC28C43QDRQ1)的所选 MOSFET 设计外部电流缓冲器电路。
问题2. 在圈出的部分中、我知道 Q13和 Q16用于外部电流缓冲器电路。 该电路中 Q19和 Q20的用途是什么。 如何为 C3M0120065D 设计圈出部分中的所有元件。
请做必需的。
此致
乌马马赫斯瓦拉罗