This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43-Q1:用于 C3M0120065D MOSFET 的外部电流缓冲器电路设计

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250235/ucc28c43-q1-external-current-buffer-circuit-design-for-c3m0120065d-mosfet

器件型号:UCC28C43-Q1

大家好、  

我参考了以下使用 SiC MOSFET @ 400kHz 频率的反激式转换器设计原理图。  此圆圈部分、即外部电流缓冲器电路专为 C2M1000170D 设计。  

问题1: 如果我 在400kHz 频率下使用 C3M0120065D MOSFET、而不是 C2M1000170D、最大占空比为45%。 此圈出部分对于任何 MOSFET 是否相同? 如何为该低驱动电流控制器(UCC28C43QDRQ1)的所选 MOSFET 设计外部电流缓冲器电路。  

问题2. 在圈出的部分中、我知道 Q13和 Q16用于外部电流缓冲器电路。 该电路中 Q19和 Q20的用途是什么。  如何为  C3M0120065D 设计圈出部分中的所有元件。

请做必需的。  

此致

乌马马赫斯瓦拉罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umamaheswararo:

    对于 Q1来说、答案是 SiC FET 没有比标准硅 FET 具有更高的栅极电压。 因此、对于标准硅 FET 来说、不需要

    对于 Q2、Q13和 Q16增强了栅极驱动能力。

    请注意、我们发布了新系列 UCC28C56-9 、它具有经优化可直接驱动 SiC FET 的 UVLO。

    我希望这可以解答您的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不清楚、

     对于400kHz 频率、我是否可以使用 C3M0120065D MOSFET 而不是 C2M1000170D。

    Q19和 Q20的用途是什么以及如何选择这些 FET。  

    此致

    乌马马赫斯瓦拉劳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umamaheswararao:

    C2M1000170D 具有以下 Vgs 绝对最大额定值:

    C3M0120065D 的绝对最大额定值具有以下 Vgs:

    因此、您需要调整齐纳钳位 D30和 D32、以确保不违反 C3M0120065d 的绝对最大 Vgs 额定值。  

    我希望这可以回答您的问题。