This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS254900-Q1:TPS254900-Q1一些问题

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS254900-Q1, TPS25830A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250547/tps254900-q1-tps254900-q1-some-question

器件型号:TPS254900-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS25830A-Q1

您好、支持团队

我们目前正在评估将 USB2.0 A 型端口更改为 C 型并支持 BC1.2 CDP 的设计。

请帮助检查以下问题以进行设计评估。


问题1: 我们是否需要放置 CC 控制器、还是只在 CC 引脚上放置22k Ω 电阻器是关键? 是否需要考虑 USB-IF 认证?
问题2. 如果需要 CC 控制器、TI 是否有类似于 TPS254900-Q1但也支持 CC 配置的解决方案?
问题3: 此外、我们似乎需要添加一个 USB 转接驱动器来通过 USB SI Learned、TI 是否有3合1解决方案(CC 控制器、转接驱动器、BC1.2)来替代 TPS254900-Q1?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯