请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS254900-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS25830A-Q1
您好、支持团队
我们目前正在评估将 USB2.0 A 型端口更改为 C 型并支持 BC1.2 CDP 的设计。
请帮助检查以下问题以进行设计评估。
问题1: 我们是否需要放置 CC 控制器、还是只在 CC 引脚上放置22k Ω 电阻器是关键? 是否需要考虑 USB-IF 认证?
问题2. 如果需要 CC 控制器、TI 是否有类似于 TPS254900-Q1但也支持 CC 配置的解决方案?
问题3: 此外、我们似乎需要添加一个 USB 转接驱动器来通过 USB SI Learned、TI 是否有3合1解决方案(CC 控制器、转接驱动器、BC1.2)来替代 TPS254900-Q1?
如有任何建议、请告知我。
谢谢。
此致、
劳伦斯