尊敬的所有人:
我成功使用 TPS25940S 制造了超级电容器充电器。
我仅使用限流模式 、仅使用外部 RILIM 电阻器。 在为电容器充电时、由于电流应力正常、TPS25940S 会发热。 在为15F 电容器充电时、大约需要3分钟即可充电至高达5V。 TPS25940S 在75°C 附近达到最大值。
正如我所认为的、这种温度 上升会导致 TPS25940S 在充电几个周期内出现故障。
我 希望这一问题能得到解决。
显示了原理图、
RILIM = 470k、充电电流为89/470 = 198mA 来计算。 但实际电流约为 440mA。 ( 流入稳压器的总输入电流)
这种区别的原因是什么?