This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:超级电容器充电器的温升

Guru**** 2531690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248472/tps25940-temperature-rise-of-super-capacitor-charger

器件型号:TPS25940

尊敬的所有人:

我成功使用 TPS25940S 制造了超级电容器充电器。  

我仅使用限流模式 、仅使用外部 RILIM 电阻器。 在为电容器充电时、由于电流应力正常、TPS25940S 会发热。 在为15F 电容器充电时、大约需要3分钟即可充电至高达5V。 TPS25940S 在75°C 附近达到最大值。  

正如我所认为的、这种温度 上升会导致 TPS25940S 在充电几个周期内出现故障。

我 希望这一问题能得到解决。  

 显示了原理图、

RILIM = 470k、充电电流为89/470 = 198mA 来计算。 但实际电流约为 440mA。 ( 流入稳压器的总输入电流)

这种区别的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandika:

    电流可以是其他电流源的总和? 器件在75C 时不应损坏。 它低于绝对最大值。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的回复。  

    是、75C 低于最大绝对温度。 但是、在重复充电和放电周期时、我认为 TPS25940会因热疲劳而损坏。 是这样吗?

    我是否可以使用 dVdT 电容器来减小超级电容器充电中的初始浪涌电流?  

    电流是来自 J1输入的总输入电流。 我认为7805稳压器和组件的其余部分不会消耗太多电流。 之后、超级电容器完全充电(~5V)、总电流变为60、-70mA。 (该电流也因为电容器的充电而非常非常缓慢地下降)

    那么、区别的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandika:

    器件不会因该周期而损坏。 我们在质量测试期间进行此类测试。  

    是的、我们可以增大 dVdT 电容以减小浪涌电流。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我注意到有时 TPS25940会变得过热、因此可以使用 FLT 进行检测。 我认为开始时测量的温度是错误的。   

    您能提出降低发热的最佳方法吗? 使用 dVdT 或提高 RILIM。

    如果我增加 RILIM、这将是获得更多热量的原因?

    此致、

    南迪卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandika:

    为了减少发热、我们必须降低功率耗散、这可以通过在启动时降低电流来实现。 我认为更好的方法是减小电流限制。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    您是说我应该减小还是增加限流电阻值?

    此致、

    南迪卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandika:

    您需要提高 RILIM。

    此致

    G·库纳尔