This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:LM5176-Q1 IC 在启动期间会发生损坏(损坏数量为10-12)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243729/lm5176-q1-lm5176-q1-ics-getting-damaging-10-12-qty-damaged-during-start-up

器件型号:LM5176-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5176

您好、TI 团队:
我们将 LM5176QPWPTQ1用于降压-升压转换器。
我们正面临 LM5176 IC 的损坏、直至目前有10-12个数量已损坏、且仍未出现输出电压(负载为0A (无负载)或小负载为0.5A 等)。  以下是我们的原理图及简要的系统规格。

输入电压(最小值):27V
输入电压(最大值):33V
输出电压(NOR):30V

请查看以下随附的示意图

e2e.ti.com/.../LM5176_5F00_Testing_5F00_Schematic_5F00_1.pdf

请求您也提供同样的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是输入(蓝色)/输出(红色)波形。 第1次启动后、LM5176 IC 出现损坏(平均无输出信号且输出+ve 至输出 GND 的电阻显示为低电阻(~100 Ω))。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们做了一些练习、测量了所有损坏的 IC 欧姆、所有损坏 IC 的平均测量值是每个 IC 引脚(从1到28)与 AGND 引脚之间的电阻。 令人惊讶的是、每次相同的引脚都会损坏、如下表所示。

    没有颜色值、单位为兆欧
    红色值以欧姆(R)为单位
    其他颜色值以 K 欧姆为单位


    TI 团队可否就此问题为我们提供支持。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    感谢您的联系。 您可以尝试增加输入容量并增加 SS 电容器、以便在上升时稳定输入电压。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:
    感谢您的答复、
    我希望您已经看到了上面的原理图、您能不能让我们知道输入和 SS 电容器的值是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

    您是否 已通过 https://www.ti.com/lit/zip/snvc208的快速入门计算器检查设计

    对于输入电容器、请添加输入电容、直到输入在启动期间稳定。 这在很大程度上取决于输入源和与电路板的连接、因此我们不会推荐其中的值。

    对于 SS 电容器、您可以将其提高2倍或4倍、甚至出于测试目的增大该值。 目前、确保器件不会损坏非常重要、只有这样才能开始更详细地进行调试。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte:
    感谢您的答复。
    我们已经完成了您的"快速入门计算器"、这也是几周前对 Moritz 的更新。
    总之、好消息是、我们现在可以获得30V 以上 VIN 的输出(30V)意味着可以在降压模式下工作、但我们尚未对负载进行测试。 但需要使用负载进行测试。

    重要提示:对于较低的输入电压(小于30V)、输出与输入相同。 I、e 如果输入为27V、则输出为27V、无负载、对于较低(500mA)负载也是如此。  

    我们还尝试了26Vin、27Vin 25Vin 等方法、但输出没有获得30V、显示与输入相同。  
    这意味着"升压"模式仍然不起作用。 我希望、您有机会了解一下分享的原理图。您能不能告诉我们"升压"模式不起作用的原因是什么?

    注意:下面是升压模式输入和输出波形供您参考。 在236mSec 后、输出电压将下降。

    红色=>输入27V、3或5A 电流
    蓝色=>带载和不带负载时输出~27V (500mA)。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

    测量是在遵循上述共享原理图的电路上进行的、对吧?

    当输出开始下降时、您能否检查升压开关节点? 器件是否可能进入断续模式?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte。
    好的、很快就会分享升压开关节点波形。
    同时、您可以告诉我们与 Rmode 相关的信息吗?

    我们之前在 LM 模式引脚(引脚4)上连接了93.1K Ω。 您能不能告诉我们、RMode = 93.1K 时、当前系统进入断续模式的条件是什么。
    我们是否可以增加/减小此 Rmode 电阻值、以高电流值(延迟、高于90A)转换断续模式、如果是 Rmode 值、



    供参考:在我们的系统中  
    Rsense 值为1.5m Ω
    Rmode 值为93.1K


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte。
    下面是升压节点波形。

    蓝色=>输入电压(25V)
    绿色=> SW1节点波形
    红色=> SW2节点波形
    黄色=>输出波形

    似乎系统在每115mSec 后重新启动一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

    这看起来像是断续模式。 如果器件达到电流限制、就会发生这种情况。 请检查您的峰值电流是否支持升压模式。 在升压模式下、电感器中的峰值电流大于输出电流。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte:
    正如我在前面提到的、用于该目的的 Rsense (1.5m Ω)和 Rmode (93.1K)。 由于上面的波形没有负载(平均0A 和0.03A)负载、仍然是如何激活断续模式的?

    另外、我们没有获得先前消息中请求的以下查询的答案。

    我们之前在 LM 模式引脚(引脚4)上连接了93.1K Ω。 您能不能告诉我们、RMode = 93.1K 时、当前系统进入断续模式的条件是什么。
    我们是否可以增加/减小此 Rmode 电阻值、以高电流值(延迟、高于90A)转换断续模式、如果是 Rmode 值、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanki、您好!

    为了理解您的电路、我再次查看了您发送的测量值、但在任何测量中都看不到设定的30V。 因此出现了无法正常工作的情况、正如我预期的那样、在正常工作期间输出将达到设定的电压、尤其是当您提到没有负载时。

    仅在升压模式下操作器件时、请检查从 CS 到 CSG 的电压。

    MODE 引脚不会影响断续时序或电流阈值。 它仅定义器件是否在断续模式下运行。 如果该器件连续几个周期在过流状态下运行、则会进入断续模式。 在正常运行过程中、器件根本不应进入断续模式。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte:
    是的、我们也想向您了解、为什么即使在空载条件下它也无法工作。
    下面是 CS 到 CSG 波形。

    蓝色=>输入25V
    红色=>输入电流
    绿色=>输出电压(只有24.41V 没有得到30V)
    黄色=> CS wrt CSG 波形


    放大的波形:


    完整波形:



    请就同一问题提出进一步行动建议。

    期待您的快速回复。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte:
    是的、我们也想向您了解、为什么即使在空载条件下它也无法工作。
    下面是 CS 到 CSG 波形。

    蓝色=>输入25V
    红色=>输入电流
    绿色=>输出电压(只有24.41V 没有得到30V)
    黄色=> CS wrt CSG 波形


    放大的波形:


    完整波形:


    具有时序功能的经缩放的 CS 和 CSG 波形:




    请就同一问题提出进一步行动建议。

    期待您的快速回复。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步更新。
    现在我们已禁用断续模式(MODE 引脚和 GND 之间连接200k 欧姆)。
    仍然没有预期的输出(30V)、并且显示与输入电压相同。

    下面是波形
    蓝色=>输入电压(20V)
    绿色=>输出电压(20V、预期为30V)
    黄色=> CS 和 CSG 波形



    等待您的建议
    谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte:
    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte & TI 团队:
    温柔的提醒你的答复。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

    诚实地说、我的建议是使用 LM5176 EVM、使用快速入门计算器来更换为您的用例计算出的组件、并检查您的转换器是否在运行。 由于您的电路板看起来不起作用、我认为从已知良好的布局开始进行设计会有所帮助。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte:
    好的、说道。  
    您能否共享 LM5176 EVM 电路板光绘源文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

    请在以下 EVM 文件夹中找到它们: LM5176EVM-HP 评估板| TI.com ( 在设计文件下)。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte:
    您好、我们已经检入了设计文件、但没有得到光绘文件。 您能在此处分享吗?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

    啊、抱歉、我预计您不会更喜欢光绘文件而不是 CAD 文件。 给我几天时间准备这些。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brigitte。
    如果您尽快共享这些文件、我将不胜感激。
    正在等待您的这些文件数据。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

    我们将在本周结束前交付光绘文件。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

    请在以下位置查找光绘文件: e2e.ti.com/.../SV601348A_5F00_Gerber.zip

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte:
    感谢您分享此文件。

    BTW、因为我们正在重新检查 TI 团队共享的"quick start tool" Excel 工作表。 我们有一个查询
    我们的系统最大负载为60A、基于此、我们可获得~1uH 的电感值。
    但正如您知道的、我们将在无负载或最小1A 负载下测试我们的系统。
    考虑到该负载、计算得出的电感值(来自快速入门表)、它显示出更高的值(53.5uH)

    因此、对于我们的系统、  
    输入电压最小值27
    最大输入电压33
    输出电流:0到60A 最大值

    注意:您能告诉我们我们我们应该为我们的系统使用哪个电感值(1uH 或更高)吗?

    等待您宝贵的快速响应。
    谢谢!





     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    您应该对您的应用使用1uH 电感器。

    但是、我认为这对于您现在的设计来说确实很有挑战性:

    您使用的 TO220 MOSFET 具有很高的寄生电感、请检查 SW1和 SW2应力(正负尖峰);我认为您无法满足 以下的绝对最大额定值。

    请检查自适应死区时间功能是否正常。

    此外、  60A 时的导通损耗也非常高。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:
    感谢您的宝贵答复、我们肯定会考虑1uH。
    我们正在更新原理图、实际上我们想共享更新后的原理图(不公开)、那么您能否共享电子邮件 ID 或者如何将其共享给您? 或请求您发送好友请求、以便共享相同内容。
    等待您的回复。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    您可以发送好友请求。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:
    我已发送申请、请接受申请。

    我们的原理图可供大家共享。 等待您接受并请在您接受后予以确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:
    感谢您接受申请。 我已经向您分享了完整的原理图。
    请分享您对同一 PDF 的宝贵反馈。
    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    让我们在邮件中讨论一下。

    此致、

    冯志