Other Parts Discussed in Thread: LM5176
主题中讨论的其他器件:LM5176
您好、TI 团队:
我们将 LM5176QPWPTQ1用于降压-升压转换器。
我们正面临 LM5176 IC 的损坏、直至目前有10-12个数量已损坏、且仍未出现输出电压(负载为0A (无负载)或小负载为0.5A 等)。 以下是我们的原理图及简要的系统规格。
输入电压(最小值):27V
输入电压(最大值):33V
输出电压(NOR):30V
请查看以下随附的示意图
e2e.ti.com/.../LM5176_5F00_Testing_5F00_Schematic_5F00_1.pdf
请求您也提供同样的支持。