This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54541:紧急! 负载时稳压错误、无负载时稳压良好

Guru**** 1693050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54541, LM5085
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249043/tps54541-urgent-wrong-regulation-under-load-good-regulation-under-no-load

器件型号:TPS54541
主题中讨论的其他器件: LM5085

您好

我们用于船用无线电信标的5通道电池充电器包含5个恒流通道、每个恒流通道为0.4A

另外、温度也很高(使用外部 MOSFET 解决方案是合适的?)

在空载条件下、  TPS54541具有非常低的输出纹波

多个通道中的一个 Wen 有负载、输出纹波非常高(1V 峰峰值)且影响我们的 dVdT 充电算法

随附完整原理图

请帮助我解决该问题以避免更换部件




请访问 e2e.ti.com/.../EESL-Charger-V15.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种变化是否可以解决  

    R146、C70、R147、C71和 L7调整

    e2e.ti.com/.../3073.WBDesign70-Patch-1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    您能否使用您的设计参数填写此 Excel 电子表格? 同时、我将继续查看您的原理图和示波器截图。

    此致、

    Henrye2e.ti.com/.../7750.LM_2800_2_2900_5085_5F00_Quick_5F00_Start.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@亨利·寇

    对于样片 B、我们应为客户演示提供 TPS54541补丁(请在随附的中找到更改)

    我们的算法基于 DVDT、对直流/直流降压输出变化非常敏感、如果插入无线电信标、它会影响充电过程中通道的 DVDV

    正在等待回复

    e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2023_2D00_07_2D00_17-at-18.06.18.mp4e2e.ti.com/.../NACHO_5F00_LM5085.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    我不小心给了您一个错误的 Excel 计算器、但通过查看原理图、我能够使用建议值填写这个新的 Excel 计算器。

    下面显示了我要对原理图进行的主要更改。 目前、我根据您的信息、将其设置为采用2.5A IOUT、我只想向您确认一下。

    如果您有进一步的 issues.e2e.ti.com/.../quickstart_5F00_mods.xls 文件、请告诉我、

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,亨利  


    您的错误绝不是个坏事、因为外部 MOSFET 解决方案(LM5085)将改善热性能

    TPS54541集成控制器的热行为不是好的解决方案 、  

     关于(0.095)的输出纹波、可在0.5下面编辑6次

    此外、插入电池后、它会导致直流/直流输出发生变化、然后影响任何电池 充电时的 D6VD6T 算法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    要减少输出纹波、您需要更多的 COUT、这可能会影响您的控制环路。 您可以执行交流仿真或瞬态分析仿真来确保。 此外、我不熟悉 D6VD6T 算法。 您在谈论器件的输入瞬态变化或输入电压变化吗?

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直流输入良好稳定:)

    我的意思是当 电池插入或移除时以及其他通道 正在充电时出现瞬态调节

    我们的 dVdT 算法看起来像是结束了 voltaje 的上升趋势