Other Parts Discussed in Thread: TPS54541, LM5085
主题中讨论的其他器件: LM5085
您好
我们用于船用无线电信标的5通道电池充电器包含5个恒流通道、每个恒流通道为0.4A
另外、温度也很高(使用外部 MOSFET 解决方案是合适的?)
在空载条件下、 TPS54541具有非常低的输出纹波

多个通道中的一个 Wen 有负载、输出纹波非常高(1V 峰峰值)且影响我们的 dVdT 充电算法

随附完整原理图
请帮助我解决该问题以避免更换部件
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS54541, LM5085
您好
我们用于船用无线电信标的5通道电池充电器包含5个恒流通道、每个恒流通道为0.4A
另外、温度也很高(使用外部 MOSFET 解决方案是合适的?)
在空载条件下、 TPS54541具有非常低的输出纹波

多个通道中的一个 Wen 有负载、输出纹波非常高(1V 峰峰值)且影响我们的 dVdT 充电算法

随附完整原理图
请帮助我解决该问题以避免更换部件
这种变化是否可以解决
R146、C70、R147、C71和 L7调整
e2e.ti.com/.../3073.WBDesign70-Patch-1.pdf
您好@亨利·寇
对于样片 B、我们应为客户演示提供 TPS54541补丁(请在随附的中找到更改)
我们的算法基于 DVDT、对直流/直流降压输出变化非常敏感、如果插入无线电信标、它会影响充电过程中通道的 DVDV
正在等待回复
e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2023_2D00_07_2D00_17-at-18.06.18.mp4e2e.ti.com/.../NACHO_5F00_LM5085.pdf