This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:BQ25730 -电感值

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250093/bq25730-bq25730---inductance-value

器件型号:BQ25730

大家好、

我们使用 BQ25730为2S 电池(1P 和2800mAh)充电。 由于我们的充电电流很低、我们是否可以使用22uH 等较高的电感来在400kHz 时降低电感器的电流纹波。数据表中提到 IADPT 引脚可读取电感值和开关频率。  如果可以、 IADPT 引脚电阻器的值应该是多少。 是否有用于计算较高电感的公式?  

祝你度过美好的一天!

塞米赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Semih:

    即使纹波很高、我们也建议使用4.7uH 的电感。 该部件将在 PFM 下运行。 它仍然是我们充电器的最高效使用方式。 TI 使用查找表来检测电感。

    由于您的电池为1P、2800mA 很想知道您是否应该试试 BQ25792 - I2C 控制型、5-A、1-4节降压-升压充电器、它具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出。  

    此致、