请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25730 大家好、
我们使用 BQ25730为2S 电池(1P 和2800mAh)充电。 由于我们的充电电流很低、我们是否可以使用22uH 等较高的电感来在400kHz 时降低电感器的电流纹波。数据表中提到 IADPT 引脚可读取电感值和开关频率。 如果可以、 IADPT 引脚电阻器的值应该是多少。 是否有用于计算较高电感的公式?
祝你度过美好的一天!
塞米赫