This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R6EVM:输出电压下降时间

Guru**** 2515405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R6EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244378/tpsm365r6evm-output-voltage-fall-time

器件型号:TPSM365R6EVM

您好!

我使用 tpsm365r6evm、 用于 在3.3V (输出电压)和280mA (输出电流)下输出24V (输入电压)。 我在输出端使用独立电阻器来监控输出电压和电流、这些电压和电流将在未来设计中进入我的微控制器和其他单元。  我切换了输入电压以进行一些研究、包括温度变化和纹波、并且在 关闭期间观察到一些会导致较长下降时间的行为、我无法解读这些行为。 在开关导通和关断期间在这里连接输出电压和电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Zeinab、

    由于国庆节、回复可能会延迟。 我们的团队会尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我还在等这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeinab:

    我觉得还有一些剩余电量、在没有负载的情况下、EVM 会很难放电。

    如果您在关闭 VIN 时使负载保持开启状态、则执行更改实验的结果。

    当您拆焊这些电容器并短接该电感器时、实验的结果是否发生变化?  

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我删除了 L1、C10、C9、R1。 在将24 Ω 电阻器连接到 EVM 输出时将24V 施加到 TP1以获得3.3V 的140mA。

    关断 Vin、我仍然得到同样长的下降时间。

    我  在相同的条件下测试了 MPM3510 EVM、并且输出电压和电流的上升和下降时间看起来很好很短。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeinab:

    连接负载时、您是否使用了绿色连接器? (对于 VIN、则是如此?)

    VOUT +/ VOUT 测试点用于测量这些测试点的电压。 只有一条细线迹将 VOUT 连接到 TP5。

    我测量了电路、得到的下降时间约为712uS。 绿色表示电压、黄色表示电流(忽略标签)。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    在您的图形中、我们 在下降阶段看到两个不同的斜  率、而我希望有一个急剧下降斜率  、正如我在 MPM3510 EVM 中看到的那样。 为什么会这样呢?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zeinab

    我认为这与尽管 VIN 下降、但 EN 电压在技术上仍然设置为高电平有关(如果 EN>0.4V、器件将开启)。 接地 EN 应提供与 MPS 设计类似的示波器屏幕截图。

    谢谢。

    安德鲁