This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:有没有会切断流经电池 MOSFET 体二极管到 SYS 的电池功率流?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249984/bq25713-is-there-anyway-to-cut-of-the-battery-power-flow-through-the-body-diode-of-the-battery-mosfet-to-the-sys

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: TPS25750

您好!

     我的客户使用 TPS25750+BQ25713+MSP M0来制作 PD 充电板。

     并且希望在电池电压低于某个值时切断电源、包括 SYS 的电源。 有没有办法实现它? 我可以在 SYS 路径上添加一个 MOSFET 吗?

     因为我发现似乎即使我关闭电池 MOSFET、电池功率仍将通过电池 MOSFET 的体二极管流向 SYS。

     电池 MOSFET 如下图所示。

...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    当适配器存在时、BQ25713将在 BATFET 关闭时使 VSYS 保持在电池之上150mV、这样电流不会流过体二极管。 但是、如果您没有适配器来使 VSYS 保持在电池电压以上、那么在 SYS 路径上添加 MOSFET 可能是一种防止电流流过体二极管的解决方案。

    但是、如果您不想为电池充电、也可以保持适配器插入并禁用充电。  

    此致、

    雅各布