Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS25750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 主题中讨论的其他器件: TPS25750
您好!
我的客户使用 TPS25750+BQ25713+MSP M0来制作 PD 充电板。
并且希望在电池电压低于某个值时切断电源、包括 SYS 的电源。 有没有办法实现它? 我可以在 SYS 路径上添加一个 MOSFET 吗?
因为我发现似乎即使我关闭电池 MOSFET、电池功率仍将通过电池 MOSFET 的体二极管流向 SYS。
电池 MOSFET 如下图所示。
...