请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25798 主题中讨论的其他器件:BQ24610
团队、您好!
我们计划将电池充电器 BQ25798RQMR 一款产品中。
输入电压范围为12V DC、电池组是4.2V (最大)电池的4节串联(4S)组合。
因此总电压将为4.2*4=16.8V。
因此、必须使用降压/升压电池充电器。
IC BQ25798RQMR 具有 I2C 接口。
我们计划在没有 MCU 的情况下使用整个系统。
是否有可以满足我们要求的蓄电池充电器?