This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:使用 BQ25798RQMR 进行设计

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249643/bq25798-designing-with-bq25798rqmr

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:BQ24610

团队、您好!
我们计划将电池充电器  BQ25798RQMR 一款产品中。

输入电压范围为12V DC、电池组是4.2V (最大)电池的4节串联(4S)组合。
因此总电压将为4.2*4=16.8V。

因此、必须使用降压/升压电池充电器。

IC BQ25798RQMR 具有 I2C 接口。
我们计划在没有 MCU 的情况下使用整个系统。
是否有可以满足我们要求的蓄电池充电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shibin:

    遗憾的是、不能。  没有独立的降压/升压充电器。  我们所有的降压/升压充电器都有 I2C。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!
    感谢您的答复。
    您能为 我们的应用提供任何适用于4S (最大16.8V)的升压/降压/升压、独立式电池充电器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诗班、

    很遗憾、TI 没有这样的器件。  您可以在 BQ24610这样的降压充电器前面添加100%直通的升压。

    此致、

    杰夫