您好支持团队:
我的客户提出问题。 您可以支持吗?
*它们更喜欢计算输出电压纹波。 您可以展示一下公式吗?
*Datasheet 表9-3显示推荐值1uH、但数据表也具有"对于 TPS62A02x、0.47uH 电感器也可以与推荐的相同输出电容器一起使用。 如果
需要降低输出纹波、而提高输出电容可能有助于减少纹波。" 您能告诉我建议的电感值的最小值吗?
* TPS62A02如何从 PWM 转换到 PSM、以及从 PSM 转换到 PWM? 并且请显示阈值。
谢谢。
池田幸治
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好支持团队:
我的客户提出问题。 您可以支持吗?
*它们更喜欢计算输出电压纹波。 您可以展示一下公式吗?
*Datasheet 表9-3显示推荐值1uH、但数据表也具有"对于 TPS62A02x、0.47uH 电感器也可以与推荐的相同输出电容器一起使用。 如果
需要降低输出纹波、而提高输出电容可能有助于减少纹波。" 您能告诉我建议的电感值的最小值吗?
* TPS62A02如何从 PWM 转换到 PSM、以及从 PSM 转换到 PWM? 并且请显示阈值。
谢谢。
池田幸治
尊敬的 Koji-San:
1) 1)可以在以下应用手册中找到输出纹波公式说明:
2) 2)我建议遵循1uH 或0.47uH 的数据表建议。 这是因为该器件已经过验证和测试、能够在其建议的运行条件下提供最佳性能。 我们无法保证或确认数据表规格之外的器件性能。
3) 3)我检查了我们的验证数据、PSM 到 PWM 的转换发生在200mA 周围。 PWM 到 PSM 或反之亦然的转换取决于负载电流。 当负载电流降至阈值以下时、开关频率会下降、器件会进入 PSM 模式以保持高效率。
谢谢、在不清楚的情况下让我知道。
此致
斯内哈
Sneha-San,
感谢您的支持。
1) 1)应用手册中的哪个公式显示了输出电压纹波计算?
2) 2)我认为0.47uH 是通用电感器的典型值。 您能告诉我在使用0.47uH 典型值时 TPS62A02稳定性的最小电感值吗?
3) 3) 200mA 是什么意思? 底部电感器电流是否达到200mA、然后进入省电模式? 从省电模式到 FPWM 模式的情况是什么?
谢谢。
池田幸治
尊敬的 Koji-San:
您可以使用以下公式来估算输出纹波:
在选择电感器时可以考虑+/- 20%容差。 所有器件特性都考虑此容差限值。 因此、在这个范围内、我认为不会有任何问题。
——如上所述, PSM 到 PWM 的转换取决于负载电流。 200mA 是器件的负载电流。 因此、PFM 到 PWM 和 PWM 到 PSM 的转换发生在相同的阈值附近。
谢谢!
此致
斯内哈
Sneha-San,
感谢您的支持。
如上所述,PSM 到 PWM 的转换取决于负载电流。 200mA 是器件的负载电流。 因此、PFM 到 PWM 和 PWM 到 PSM 的转换发生在相同的阈值附近。
请让我确认一下、TPS62A02是否会监控直流负载电流、当负载电流低于200mA 时、是否进入 PFM 模式? 200mA 阈值是否不受输入、输出和外部元件的影响?
我假设方框图上的零电流检测用于此转换...
谢谢。
池田幸治
尊敬的 Koji-San:
如果我以前不清楚、我会道歉。 前面讲过、200mA 负载电流的数据基于验证数据、是在一个器件上测量的。
因此、我提供了此信息作为参考值。 这意味着该阈值应该在200mA 附近。 当然、它可能会根据输入、输出以及 L 和 C 容差的不同而略有差异。 但是、我预计此值不会有太大变化。 如果对客户非常重要、我建议客户根据其工作条件在其应用电路上对其进行验证。
我希望这对您有所帮助。
此致
斯内哈
Sneha-San,
他们不需要详细的内部电路、但需要了解 TPS62A02如何 从 PWM 转换到 PSM、以及如何从 PSM 转换到 PWM 和阈值。 您可以支持吗? 我认为 IOUT 200mA 会是使用设置中的一个参考。
我认为一般的直流/直流转换器在低侧具有零电流检测、如果检测到、则从 PWM 进入 PSM 或从 PSM 进入 PWM。 TPS62A02使用不同的方法吗?
谢谢。
池田幸治