This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02:问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248484/tps62a02-question

器件型号:TPS62A02

您好支持团队:

我的客户提出问题。 您可以支持吗?

*它们更喜欢计算输出电压纹波。 您可以展示一下公式吗?  

*Datasheet 表9-3显示推荐值1uH、但数据表也具有"对于 TPS62A02x、0.47uH 电感器也可以与推荐的相同输出电容器一起使用。 如果
需要降低输出纹波、而提高输出电容可能有助于减少纹波。" 您能告诉我建议的电感值的最小值吗?

* TPS62A02如何从 PWM 转换到 PSM、以及从 PSM 转换到 PWM? 并且请显示阈值。

谢谢。

池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji-San:

    1) 1)可以在以下应用手册中找到输出纹波公式说明:

    https://www.ti.com/lit/an/slva477b/slva477b.pdf?ts = 1689324586521&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/an/slva057/slva057.pdf?ts = 1689324588033&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    2) 2)我建议遵循1uH 或0.47uH 的数据表建议。 这是因为该器件已经过验证和测试、能够在其建议的运行条件下提供最佳性能。 我们无法保证或确认数据表规格之外的器件性能。

    3) 3)我检查了我们的验证数据、PSM 到 PWM 的转换发生在200mA 周围。 PWM 到 PSM 或反之亦然的转换取决于负载电流。 当负载电流降至阈值以下时、开关频率会下降、器件会进入 PSM 模式以保持高效率。  

    谢谢、在不清楚的情况下让我知道。

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sneha-San,

    感谢您的支持。

    1) 1)应用手册中的哪个公式显示了输出电压纹波计算?

    2) 2)我认为0.47uH 是通用电感器的典型值。 您能告诉我在使用0.47uH 典型值时 TPS62A02稳定性的最小电感值吗?  

    3) 3) 200mA 是什么意思? 底部电感器电流是否达到200mA、然后进入省电模式? 从省电模式到 FPWM 模式的情况是什么?

    谢谢。

    池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji-San:  

    您可以使用以下公式来估算输出纹波:

    在选择电感器时可以考虑+/- 20%容差。 所有器件特性都考虑此容差限值。 因此、在这个范围内、我认为不会有任何问题。

    ——如上所述, PSM 到 PWM 的转换取决于负载电流。 200mA 是器件的负载电流。 因此、PFM 到 PWM 和 PWM 到 PSM 的转换发生在相同的阈值附近。  

    谢谢!

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sneha-San,

    感谢您的支持。  

    如上所述,PSM 到 PWM 的转换取决于负载电流。 200mA 是器件的负载电流。 因此、PFM 到 PWM 和 PWM 到 PSM 的转换发生在相同的阈值附近。  

    请让我确认一下、TPS62A02是否会监控直流负载电流、当负载电流低于200mA 时、是否进入 PFM 模式? 200mA 阈值是否不受输入、输出和外部元件的影响?

    我假设方框图上的零电流检测用于此转换...  

    谢谢。

    池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji-San:

    如果我以前不清楚、我会道歉。 前面讲过、200mA 负载电流的数据基于验证数据、是在一个器件上测量的。  

    因此、我提供了此信息作为参考值。 这意味着该阈值应该在200mA 附近。 当然、它可能会根据输入、输出以及 L 和 C 容差的不同而略有差异。 但是、我预计此值不会有太大变化。 如果对客户非常重要、我建议客户根据其工作条件在其应用电路上对其进行验证。  

    我希望这对您有所帮助。

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sneha-San,

    他们将评估从 PWM 到 PSM 以及从 PSM 到 PWM 的转换点/阈值。 但是、他们要求 TPS62A02内部电路行为、以便在逻辑上进行调查... 您能支持他们的询问吗?

    谢谢。

    池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji-San:

    您能否详细说明他们希望了解哪些内部电路行为?

    此致

    斯内哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sneha-San,

    他们不需要详细的内部电路、但需要了解 TPS62A02如何 从 PWM 转换到 PSM、以及如何从 PSM 转换到 PWM 和阈值。 您可以支持吗? 我认为 IOUT 200mA 会是使用设置中的一个参考。

    我认为一般的直流/直流转换器在低侧具有零电流检测、如果检测到、则从 PWM 进入 PSM 或从 PSM 进入 PWM。 TPS62A02使用不同的方法吗?

    谢谢。

    池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 koji-san:

    好的。 是的、回答正确。 有一个低侧零检测电路可检测电感器电流达到零、然后 PWM 发生器跳过脉冲、从而进入 PFM 模式。  

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sneha-San,

    感谢您的支持。 您是否能够显示低侧零电流阈值?

    谢谢。
    池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji-San:

    低侧零电流阈值是什么意思?  

    内部电路根据负载电流和电感电流斜率检测电感电流的过零。  

    总体而言、PFM PWM-PWM 阈值主要取决于负载电流。 另外、我预计它会随 Vin 和 Vout 略有不同。  

    200mA 基于 Vin-5V 和 Vout 1.8V 的测试数据。

    此致

    斯内哈