主题中讨论的其他器件: UCC21710
大家好、
我们已针对我们的应用对单个 SiC MOSFET 使用了 UCC21710-Q1。 现在、我们计划对 2个并联 SiC MOSFET (G3R30MT12K)使用相同的 IC。 此 IC 能否用于 2个并联 SiC MOSFET?
请提供您是否有任何 使用 UCC21710-Q1实现2个并联 SiC MOSFET 运行的参考设计。
谢谢。此
致、 乌马马赫斯瓦拉劳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们已针对我们的应用对单个 SiC MOSFET 使用了 UCC21710-Q1。 现在、我们计划对 2个并联 SiC MOSFET (G3R30MT12K)使用相同的 IC。 此 IC 能否用于 2个并联 SiC MOSFET?
请提供您是否有任何 使用 UCC21710-Q1实现2个并联 SiC MOSFET 运行的参考设计。
谢谢。此
致、 乌马马赫斯瓦拉劳
您好 Umamaheswararao、
是的、 可以并联多个 MOSFET -但是 、 应确保驱动全部2个 FET 所需的总驱动强度足够。
请参阅以下 e2e 主题:
UCC21710:2个并联 SiC MOSFET (在栅极电路中具有 CM 扼流圈)的 UCC21710 Clampi 引脚连接。 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
如果您有帮助或有其他问题、请告诉我。
此致!
普拉蒂克
Pratik、您好!
感谢您的答复。
您 在链接中提到过、基于 BJT 的电流缓冲器用于栅极驱动和米勒电路 、以蓝色圆圈突出显示、如下所示、供您快速参考。

根据 UCC21710-Q1的数据表、峰值驱动强度为+/-10A。
1.根据我的不足、如果我使用10Ω 外部 栅极电阻器、两个 SiC 10Ω 所需的驱动电流为2*((15V+5V)/MOSFET)= 4A。 因此、 UCC21710-Q1 IC 可用于驱动两个 MOSFET、而无需使用 基于外部 BJT 的电流缓冲器;如果我的假设有误、请更正我的问题。 请解释 为什么 需要栅极驱动电流升压电路、
2. 根据 UCC21710-Q1的数据表、4A 内部有源米勒钳位。 为什么我们需要外部钳位电路。 如何计算该米勒钳位所需的额定电流。 请提供设计过程。
谢谢。此
致、 乌马马赫斯瓦拉劳
尊敬的 Umamaheswararao:
回答1。 是的、如果两个 SiC MOSFET 所需的驱动电流都小于峰值驱动能力、我认为您不需要外部电流缓冲器。
答2。 要为两个 SiC MOSFET 实现相同的 Clampi 引脚、您必须将两个栅极端子短接在一起、这可能会导致振铃传播等问题。 因此、建议使用单独的 FET 来钳制其中一个 FET 的另一个栅极端子。 如果4A 电流不足、可以使用外部米勒钳位、如下图所示:

希望这对您有所帮助
此致!
普拉蒂克
尊敬的 Umamaheswararao:
是否需要外部缓冲器取决于您计划使用 G3R30MT12K 并联 FET 的时间。 所需的栅极电流可以通过以下公式计算得出:IG = Qg / Ton。 数据表中的 Qg 给出为118nC。 TON 取决于驱动 FET 的 Fsw 和占空比。 然后、您可以计算峰值电流、如果两个 FET 的 IG 总和超过10A、那么您可能需要根据所需的额外电流来使用外部电流缓冲器。
希望这对您有所帮助!
此致!
普拉蒂克
Pratik、您好!
谢谢你的答复。
请确认以下内容
如果开关频率为50kHz、则工作占空比最大为0.45、最小为0.05。 最小占空比时的峰值电流为(118nV/(0.05*(1/50kHz))= 0.118
由于两个 MOSFET 并联、因此驱动器需要的峰值电流为2 * 0.118 = 0.236A
在最大占空比时、所需的电流远小于0.236A
这意味着 UCC21710-Q1不需要任何外部缓冲器电路。
这里我有几个问题:
0.236A 是峰值电流还是平均电流?
2. 10Ω 外部 栅极电阻、两个 SiC MOSFET 所需的驱动电流为2*(15V+5V)/ 10Ω= 4A、该电流如何与0.236A 连接。
请澄清上述两点。
此致
乌马马赫斯瓦拉罗
尊敬的 Umamaheswararao:
1.0.236A 是开启 FET 所需的电流。 类似地、您可以根据 Toff 计算关断 FET 所需的电流量。
2. 驱动器可提供的拉峰值电流为 IPK_SRC =(Rds-REXT)/(VDD (ON)_P +)、灌峰值电流为 IPK_SNK = VDD (Rds-REXT)/(VEE (ON)_N + VEE)。
对于两个 FET 的13V VDD 和-5V VEE 和10Ω 外部栅极电阻、 IPK_SRC = 2*18/(0.6 + 10)= 3.39A、 IPK_SNK = 2*18/(0.3 + 10)= 3.49A。
对于 用于两个 FET 的33V VDD 和-5V VEE 和10Ω 外部栅极电阻器、 IPK_SRC = 2*38/(0.6 + 10)= 7.16A、 IPK_SNK = 2*38/(0.3 + 10)= 7.37A。
无论是哪种情况、这对于两个 FET 都应该足够、因为 UCC21710的峰值拉电流和灌电流能力为10A。 你应该很好!
https://www.ti.com/lit/an/sluaaa2/sluaaa2.pdf?ts = 1689691720962
希望这对您有所帮助!
此致!
普拉蒂克