Other Parts Discussed in Thread: TPS62933
尊敬的 TI 系列:
有人可以推荐具有以下规格的直流/直流转换器或线性稳压器吗?
输入电压= 10-30V
VOUT=3.3V 或5V
Iout =最小500mA
它应该在输出端具有欠压和过压保护。 我正在寻找一个至少15年 YTEOL 的组件。
请推荐合适的器件。
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Adarsh:
如果长时间的输入为30V、则 LDO 可能不是合适的解决方案。
LDO 只能耗散太多热量、您所述的条件即使对于采用 TPS7B86-Q1等 KVU 封装的高效散热 LDO 也是值得关注的。
LDO 功耗、PD = ΔVoltage μ A *电流=(30 - 3.3)* 0.5 = 13.35W
LDO 的结温= PD *封装热阻+环境温度= 13.35 * 29.7 = 396°+环境温度
我会和 DC-DC 团队联系以获得器件推荐。
Br、
埃林
尊敬的 Tahar 和 Erin:
感谢您的评论。 我遇到了与 LDO 相同的问题、但正在检查是否有任何可用的高性能 LDO。
是的、直流/直流转换器是合适的。
最大电流仅小于1A。
本设计的额定电压为10-30V、标称电压为24V。
VOUT 为3.3V、并且在 VOUT 处应具有欠压和过压保护。
此外,黄醇应大于10年。
成本也是一个重要因素。 但我们的主要要求是输出端具有欠压和过压保护。
感谢你的时间 Tahar 和 Erin