This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流/线性稳压器建议

Guru**** 2785675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249472/dc-dc-linear-regulator-suggestion

主题中讨论的其他器件:TPS62933

尊敬的 TI 系列:

有人可以推荐具有以下规格的直流/直流转换器或线性稳压器吗?

输入电压= 10-30V

VOUT=3.3V 或5V

Iout =最小500mA

它应该在输出端具有欠压和过压保护。 我正在寻找一个至少15年 YTEOL 的组件。

请推荐合适的器件。

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:  

    如果长时间的输入为30V、则 LDO 可能不是合适的解决方案。  

    LDO 只能耗散太多热量、您所述的条件即使对于采用 TPS7B86-Q1等 KVU 封装的高效散热 LDO 也是值得关注的

    LDO 功耗、PD = ΔVoltage μ A *电流=(30 - 3.3)* 0.5 = 13.35W

    LDO 的结温= PD *封装热阻+环境温度= 13.35 * 29.7 = 396°+环境温度

    我会和 DC-DC 团队联系以获得器件推荐。  

    Br、  

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:  

    我同意以上 Erin 的说法。  

    您要寻找的最大电流是多少?   

    30V VIN 是否是您期望器件工作的绝对最大值?  

    您还关心其他规格吗?  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar 和 Erin:  

    感谢您的评论。 我遇到了与 LDO 相同的问题、但正在检查是否有任何可用的高性能 LDO。  

    是的、直流/直流转换器是合适的。

    最大电流仅小于1A。  

    本设计的额定电压为10-30V、标称电压为24V。

    VOUT 为3.3V、并且在 VOUT 处应具有欠压和过压保护。  

    此外,黄醇应大于10年。

    成本也是一个重要因素。 但我们的主要要求是输出端具有欠压和过压保护。  

    感谢你的时间 Tahar 和 Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:

    我们有输入电压为3.8-30V 的3A 降压转换器 TPS62933。

    它同时具有欠压和过压保护 、并于2021年发布。

    您认为它适合您的应用吗?