This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1451A:输出问题

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TL1451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231563/tl1451a-output-issue

器件型号:TL1451A
主题中讨论的其他器件:TL1451

器件 TL1451ACD 的输入40V 电压存在电压  问题、如下所示

1、部件  TL1451ACD  不工作  

2、器件输出 电压 太高  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicky:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    由于今天是德国的公众假期、回复可能会延迟。
    我们将深入探讨这一问题、并在本周中与您联系。

    非常感谢您的耐心。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicky:

    请更详细地解释问题、并添加输入电压、输出电压、栅极信号和反馈信号的测量。

    有多少个电路板出现了相同的问题?

    此致、  

    布里吉特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Brigitte、您好

    我们带来了2500块 TL1451ACD、

    • 1500pcs-->Datecode  1406+5
    • 1000pcs->Datecode 2008

    总共198块板被使用,问题都发生在日期代码1406+5。

    由于  TL1451ACD 错误操作、使输出电 压低于5V、因此应为5V!

    我们使用了相同的 板,但更改了其他部分的日期代码是2008年,它工作,并输出 WSA 正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicky:  

    感谢您的反馈。 我想确保我们正确理解了这一问题:IC 器件型号与电路板型号相同、唯一的区别是生产日期代码? 在198个电路板中、有多少个使用日期代码为1406+5的电路板出现了故障?  

    此致、
    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Em

    IC 器件型号与电路板一样、唯一的区别是生产日期代码->对!

    我们总共使用了2000块 电路板、198块电路板 在 生产日期代码为1406+5时出现故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicky:  

    感谢您的反馈。 您能否偶然分享我的同事 Brigitte 在上述消息中要求的信息? 此外、我们可以看看布局吗? 我们期待很快收到您的回复、我们将在收到进一步更新后立即与您联系。  

    此致、
    EM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM 和 Brigitte:

    请参阅以下布局、谢谢!

    e2e.ti.com/.../TL1451.pdf


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicky:

    我很抱歉这么晚才回复。

    请更详细地解释这些问题(什么意味着输出电压低于5V? 低多少?) 并添加输入电压、输出电压、栅极信号和反馈信号的测量值。

    请说明您是否也看到了23V 输出的差异。

    同时、我将检查不同生产日期代码之间是否存在差异。

    此致、  

    布里吉特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicky:

    是否可以获得卷带或盒子上标签的图片? 如果无法再执行此操作、请在设备上发送文本图片。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Brigitte:

    美好的一天

    请参阅以下 标签、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Brigitte:

    我们输入5V、但输出 电压为2V 或0V。

    由于许多电路板都已烧毁、因此无法再测量。 
    我们无法提供更多的信息和测量,谢谢。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicky:

    谢谢你的照片。 您是否有您提到的 IC 图片或采用其他生产日期代码的 IC 盒的图片?

    您是否仍有一些器件按预期运行以对其进行测量?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Brigitte:

    美好的一天~

    请看下面 ,谢谢。

    标签和文件是其他 工作正常的生产日期代码(2008+5)。

     

    
    

    e2e.ti.com/.../function-normally.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicky:

    感谢您的图片和原理图。  

    请说明您是否也看到了23V 输出的差异。 原理图显示输入电压为33V、那么在哪里输入5V 呢?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Brigitte:

    对不起!

     输入电压为33V、客户向我们提供了 错误信息。  

    请帮助检查这些 问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicky:

    23V 会发生什么情况? 它们是否按预期工作?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Brigitte:

    23V 是电机的电源、当需要激活电机时、ASIC 将通知 TL1451电源。
     5V 是其他控制 IC 的主电源、因此没有5V 输出、 它将无法正常启动和运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicky:

    感谢您的解释。 我们将检查背面、查看这些器件之间是否有差异、但我们需要比预期更深入地进行挖掘、因此请预计会有一些延迟。

    您是否会订购新器件并检查它们是否能正常工作?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Brigitte:

    对不起! 我们不再 重新订购。

    在我们带来2500件 TL1451ACD 之前,只有生产日期代码14+有问题,而其他生产日期代码2008是好的。

     谢谢、我们将等待结论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicky:

    您可以免费向 TI 申请一些样片、这些样片很可能具有不同的生产日期代码。 如果这些工作成功、我会很好奇。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    很抱歉这么晚才回复! 
    其他生产日期代码2008可以正常工作!
    我们之前已经讨论并提供了这些信息、因此请对两个生产日期代码1406和2008进行分析和比较。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicky:

     您是否确认这是质量问题?

    您可以将故障器件退回给 经销商、最后退回给 TI 进行进一步分析。  

    或者、您想与我们确认一下这个现象吗?

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,冯

    我们从 TI store 购买了此器件、客户支持人员无法 处理此情况。

    让我们进入 E2E、这可以帮助我们解决此问题。

    请帮助检查 这个现象,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicky:

    当5V 电压低于预期电压时、请分享一些波形。

    您也许可以将这些波形与普通器件的波形进行比较。

    此致、
    冯志