This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61235P:轻负载效率数据

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249386/tps61235p-light-load-efficiency-data

器件型号:TPS61235P

您好!

TI 是否有此器件的轻载效率数据? 我看到它具有轻负载 PFM 模式。 客户对< 1mA 系列感兴趣。

谢谢。

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、

    我可以提供一些数据供参考。

    输入电压(V) 输出电流(A) 输出电压(V) 模式 温度(C) 效率(%)
    3.6 0.0001 5 PFM 25 66.15416
    3.6 0.000158 5 PFM 25 74.59701
    3.6 0.000251 5 PFM 25 79.58976
    3.6 0.000398 5 PFM 25 83.06195
    3.6 0.000631 5 PFM 25 85.49304
    3.6 0.001 5 PFM 25 87.0552
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini!

    谢谢! 您是否也有3Vin 的任何数据? 我们现在看到、400uA 时的效率为~50%。

    谢谢。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    抱歉、上述数据可能有一些错误。

    以下是更新的数据。 请参考。

    输出电流/A 效率/(%)
    1.000E-04 5.93E+01
    1.468E-04 6.28E+01
    2.000E-04 6.50E+01
    2.154E-04 6.55E+01
    3.162E-04 6.67E+01
    4.642E-04 6.81E+01
    6.813E-04 6.94E+01
    1.000E-03 6.98E+01
    1.468E-03 7.04E+01