请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61235P 您好!
TI 是否有此器件的轻载效率数据? 我看到它具有轻负载 PFM 模式。 客户对< 1mA 系列感兴趣。
谢谢。
迈克尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TI 是否有此器件的轻载效率数据? 我看到它具有轻负载 PFM 模式。 客户对< 1mA 系列感兴趣。
谢谢。
迈克尔
您好、Micheal、
我可以提供一些数据供参考。
| 输入电压(V) | 输出电流(A) | 输出电压(V) | 模式 | 温度(C) | 效率(%) |
| 3.6 | 0.0001 | 5 | PFM | 25 | 66.15416 |
| 3.6 | 0.000158 | 5 | PFM | 25 | 74.59701 |
| 3.6 | 0.000251 | 5 | PFM | 25 | 79.58976 |
| 3.6 | 0.000398 | 5 | PFM | 25 | 83.06195 |
| 3.6 | 0.000631 | 5 | PFM | 25 | 85.49304 |
| 3.6 | 0.001 | 5 | PFM | 25 | 87.0552 |
Michael、您好!
抱歉、上述数据可能有一些错误。
以下是更新的数据。 请参考。
| 输出电流/A | 效率/(%) |
| 1.000E-04 | 5.93E+01 |
| 1.468E-04 | 6.28E+01 |
| 2.000E-04 | 6.50E+01 |
| 2.154E-04 | 6.55E+01 |
| 3.162E-04 | 6.67E+01 |
| 4.642E-04 | 6.81E+01 |
| 6.813E-04 | 6.94E+01 |
| 1.000E-03 | 6.98E+01 |
| 1.468E-03 | 7.04E+01 |