This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:输出电压

Guru**** 2514545 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907, TPS784-Q1, TPS784

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248041/lp5907-output-voltage

器件型号:LP5907
Thread 中讨论的其他器件: TPS784-Q1TPS784

您好、TI!  

我使用 LP5907MFX-3.3作为图像传感器的电源。  

在使用 LP5907时、我要问一下输出电压波形。  

观察下面的电流波形、可以看到30Hz 周期内的电流变化。

相应地、输出电压也以30Hz 的周期发生变化、但输出电压不是恒定的、并随电流的变化而变化。  

我很好奇输出的原因、例如下面的电压波形。  

我亦询问是否有改善的方法。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是负载调节问题、但40mA 信号的电压偏移似乎高于预期。  

    电压的第二个图像有50欧姆耦合到示波器。 这是否会影响您看到的电压? 我预计负载调节会导致 uA 范围偏差。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Tek 的 TPR4000探头(有源电源轨探头)用作示波器的探头。 直流时的输入阻抗为50kOhm。

    是否有办法改善负载调节引起的输出电压波动?  

    下图是另一个 LDO (可调输出类型)波形。  

    当使用其他 LDO 时、会有一个由于负载调节而产生的峰值波形、但它立即稳定。  

    固定输出类型和可调输出类型之间是否存在差异?  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我进行了计算、我重新进行了计算、估计该器件在40mA 上由于负载调节而产生的输出电压偏差约为1.3mV、这与您看到的结果一致。 抱歉。  

    LP5907是一款在旧工艺节点上设计的传统器件、因此不足为奇的是、它具有较差的负载调节(以及这方面的线路调节)。 较新的器件具有更好的线路/负载稳压器。 您提到的哪个器件具有更好的负载寄存器?  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    上图是另一家制造商的 LDO 输出波形。

    请推荐具有良好负载调节性能的新 LDO。 (P2P LP5907)   

    LDO 将用于图像传感器电源。   

    此外、下图中标记的器件是否适用于负载调节和负载瞬态?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白了。 TPS784-Q1看起来是我的最佳选择、并且应该具有比 LP5907更好的负载调节性能。

    您在"范围"屏幕截图中的标记正确。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。  

    我将测试 TPS784。  

    谢谢。