请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21750 您好、专家!
栅极驱动器电源具有80mA 的输出电流能力。
峰值拉电流灌电流需求出现在栅极拉电流电压的上升沿和下降沿吗?
而且、这种电流需求是通过更靠近 VDD 引脚的电容器提供的。 什么?
在栅极源极电压的稳定状态下、它从电源获取多少电流? 它只是 数据表中指定的静态电流吗?
谢谢。此
致、 N·阿诺普This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家!
栅极驱动器电源具有80mA 的输出电流能力。
峰值拉电流灌电流需求出现在栅极拉电流电压的上升沿和下降沿吗?
而且、这种电流需求是通过更靠近 VDD 引脚的电容器提供的。 什么?
在栅极源极电压的稳定状态下、它从电源获取多少电流? 它只是 数据表中指定的静态电流吗?
谢谢。此
致、 N·阿诺普您好、Anoop、
请参阅以下技术手册、了解与栅极电压相关的峰值拉电流灌电流。
在某种程度上、去耦电容器充当 IC 的小型本地电源。 如果电源电压暂时下降(这实际上很常见、尤其是当它所供的电路不断切换其负载要求时)、去耦电容器可以短暂地以正确的电压供电。 这就是为什么这些电容器也称为 旁路 电容器;它们可以暂时用作 电源、绕过电源。
Ivddq 是处于 静态状态(电路未切换、输入保持静态值时)的电源电流。 是的、数据表中仅指定了上述2种 OUTH 高电平和 OUTL 低电平的情况。
希望这对您有所帮助!
此致!
普拉蒂克