This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:稳态下的电源电流消耗

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249456/ucc21750-power-supply-current-consumption-in-steady-state

器件型号:UCC21750

您好、专家!

栅极驱动器电源具有80mA 的输出电流能力。

峰值拉电流灌电流需求出现在栅极拉电流电压的上升沿和下降沿吗?

而且、这种电流需求是通过更靠近 VDD 引脚的电容器提供的。 什么?

在栅极源极电压的稳定状态下、它从电源获取多少电流? 它只是 数据表中指定的静态电流吗?

谢谢。此

致、 N·阿诺普
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    请参阅以下技术手册、了解与栅极电压相关的峰值拉电流灌电流。

    https://www.ti.com/lit/an/slla387a/slla387a.pdf?ts = 1689691862479&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    在某种程度上、去耦电容器充当 IC 的小型本地电源。 如果电源电压暂时下降(这实际上很常见、尤其是当它所供的电路不断切换其负载要求时)、去耦电容器可以短暂地以正确的电压供电。 这就是为什么这些电容器也称为  旁路  电容器;它们可以暂时用作  电源、绕过电源。

     Ivddq 是处于 静态状态(电路未切换、输入保持静态值时)的电源电流。 是的、数据表中仅指定了上述2种 OUTH 高电平和 OUTL 低电平的情况。  

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    普拉蒂克